This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7368:启用滤波器时、CVBS 输出(SD1)上呈绿色字体。

Guru**** 2997250 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258253/ths7368-green-tint-on-cvbs-output-sd1-when-filter-is-enabled

器件型号:THS7368

您好-  

我有一个通过 CVBS 信号进入 THS7368 SD1通道的 NTSC/PAL 视频流。 不存在板载滤波、输出端采用串联75Ω 电阻器。

当 BYPASS_SD 引脚处于逻辑低电平(即 启用9.5MHz 六阶低通滤波器)时、输出的 CVBS 流会出现轻微的绿色色调。 但是、当 BYPASS_SD 引脚处于逻辑高电平(滤波器被禁用)时、输出的 CVBS 流具有正常的预期着色。   这是否可以解释?   也许红色更是静音或某种东西。  看一下背景中的岩石表面-禁用滤镜时橙色的颜色越多、启用滤镜时黄色的颜色越多。  我正在拍摄更好的照片。

我还要使用 SD2和 SD3上的 S 视频流以及 SF1-SF3上的 RGBs 信号进行测试。 我还不能确定色彩是否影响到这些途径。  

我很想知道为什么会发生这种情况、以及是否有方法可以利用 THS7368的内置滤波器、而不会影响所提供输入的颜色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    滤波器可能会在不应衰减的情况下衰减信号、从而导致抖动。 输入信号上有任何信息吗? 是否也在器件的输入端正确端接了信号?

    尝试其他输入是否对您的结果产生了影响? 如果可能、快速检查方法是尝试 SF1-SF3并将滤波器调整为高于9.5MHz。

    此致、

    伊格纳西奥