This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:负电压电流监控器(正在寻找 INA233的负版本)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258403/ina233-negative-voltage-current-monitor-looking-for-negative-version-of-ina233

器件型号:INA233

您好!

我的客户正在寻找 INA233的负电压版本。  您能告诉我们合适的器件吗?

负电压范围为-20V 至0V。  请支持我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿元康。

    INA233的 VCM 版本不是负数。

    我建议考虑使用一个5V 反向击穿齐纳稳压器、该稳压器能够为 INA233提供电源电压并以负共模电压悬空。

    然后、您可以对数字通信信号进行电平转换或隔离、如该参考设计中所示:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf

    此致、

    彼得