This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:无法获取正确的数据

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258410/ina237-can-not-get-right-data

器件型号:INA237

您好专家

客户正在使用 如下所示的 INA237。

 

这里 是转储的寄存器

0x00、0x0000

0x01、0xFB68

0x02、0x1000

0x03、0xFFFF

0x04、0x0000

0x05、0x0000

0x06、0x0CE0

0x07、0x0000

0x08、0x0000

0x09、0xFFFF

0x0A、0xFFFF

0x0B、0x0003

0x0C、0x7FFF

0x0D、0x8000

0x0E、0x7FFF

0x0F、0x0000

0x10、0x7FF0

0x11、0xFFFF

0x3E、0x5449

如您所见、这里没有电压和电流数据、我可以做些什么来解决这个问题?

谢谢

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于您能够正确读取制造商 ID 寄存器以及有效的芯片温度、与 INA237的通信似乎正常工作。 此外、我也不会看到警报寄存器有任何问题。 您能否在器件的 IN+和 IN-引脚处进行探测、以确保测量电压? 此外、还可以通过触摸封装顶部并确保温度值发生相应变化、来确保与正确的器件进行通信。  

    此致、

    米奇