This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:共模输入电阻

Guru**** 2560650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA241A, TPS61196, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256308/ina241a-common-mode-input-resistance

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件: TPS61196INA190、INA186

尊敬的支持部门:  

对于仪表运算放大器、我认为差模和共模输入电阻都很高、漏地电流可以忽略。  

对于该 INA241A、它是一个电流检测放大器、在将其插入电路后、输入偏置电流是否为35uA、相当于一个从测试点接地的100K 电阻器? 假设测试点的电压为3.5V。  

是否有图可帮助理解此偏置电流。  方向是什么?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    数据表中的 IB 有两个图表。  一个与 Vcm、一个与 Vsense。  这是预期 IB 的良好指示。 您还可以进行仿真。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的提示、这是了解芯片的很好的图表、 我有一个与共模电压图表相关的问题、如 图7-16。 让我们假设 Vs = 2.7V、并假设流入 引脚(SINK)的电流为正。  在共模电压变为正电压之前、电流是如何流入芯片的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    内部有一个电流泵、这就是为什么能够低于 Vcm = 0V 的原因。  这还会提供较低的电压来从输入端馈送输入级偏置电流。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    这对我来说非常重要、因为我使用的芯片与 TPS61196搭配使用、可实现精确的电流监控。  这是一个主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255676/tps61196-board-not-working

    我在这里所做的是、在电流传感器 R28、29、30、31的每个处使用一个 INA241。   

    问题在于 TPS61196会将电流驱动至负载路径、以检测是否存在负载。 如果 INA241灌入的电流会干扰 TPS61196的检测过程。  

    这是没有 INA241时的波形、 黄色迹线为空载、粉色迹线为 LED 负载时的波形。 这是在 TPS61196演示板上捕获的。  

    这里是我的设计中的波形、基本上是从演示中复制的、但增加了电流检测电路。   黄色迹线有负载、粉色迹线没有负载以用于比较。  

    这两种迹线都处于负电压范围内、我在解释之前无法解释它的路径中的 INA241可能会灌入到芯片的电流。 我想这可能就是原因。  

    我不确定您是否和电源团队是同一个支持团队。 您能看一下我的设计并做出一些判断吗? 如果插入 INA241将干扰 TPS61196。 如果 INA241不适合此应用、那么是否有其他可监测电流且具有高输入阻抗的解决方案不会影响 TPS61196的启动?

    感谢您的帮助。  

    非常感谢。  

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../page4.pdf

    这是原理图的整页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我不是 TPS61196专家。  让我来看看该器件、如果我不明白、我将邀请这些专家。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    根据我对 INA241的了解、这可能是问题所在。  如果现在有电流、那么 INA241仍然需要对输入级进行偏置。  它 需要从某处的电流 来偏置输入级。  我假设当输出关闭时、它从 IFBx 引脚获得电流。  我阅读了数据表、发现10µA 或200µA 的启动电流接近于进入器件输入端的输入偏置电流值。

    至于另一种解决方案、您需要电流平均值还是需要在 PWM 开关过程中对电流进行采样?  如果您需要平均值、也许需要一些滤波功能、我们的器件、例如 INA190或 INA186、具有非常低的输入偏置电流。  如果您需要在 PWM 频率获取电流、我认为这没有帮助、或许高速放大器可以正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我移除 INA241后、TPS61196就可以工作了。 我选择 INA241的原因是它的高共模电压。 因为 TPS61196将在 LED 链上生成大约80V 的电压。 当 PWM 关闭时、我想输入上可能存在接近该值的瞬态共模电压。  

    如果它们的40V 最大共模电压能够耐受 TPS61196输出、则 INA190和 INA186都将工作。  

    非常感谢您的帮助。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    很明显、INA241将影响 TPS61196初始化。 INA190和 INA186在本例中可能不起作用、因为 TPS61196是开关模式升压稳压器。 在设计中、输出电压可达到80V。 我不确定在电流调节过程中栅极是否会在瞬态期间归档该电压。

    我添加了一个模拟开关 TMUX8019、如果它能够工作、它将是完美的解决方案。 您能帮我复查一下原理图吗?  

    谢谢!

    大卫

    e2e.ti.com/.../current_5F00_sensor_5F00_fix.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    两个问题。  10K 电阻器连接到 GND 以及通过它们的电流。  另一个因素是开关在低电压下的导通电阻。   

    此致、

    哈维尔