This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721双电源配置

Guru**** 2562750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255985/lmp7721-lmp7721-split-supplies-configuration

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好

我想在双电源配置中使用 LMP7721、例如 V =+2.5V 和 V-=-2.5V

这种工作是否正常、我可以预期对绩效会产生哪些负面影响...?

注意-我尝试使用 Tina 模拟器,但我看到一些奇怪的结果在实践...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持5V 的总电源电压。 不应对性能产生影响。

    Spice 模型可能存在误差(V−连接到电路接地或类似情况)。 但你看到的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真器看起来不错。

    但实际上、我会得到不一致的测量值。 我将测量一个大约为0至+1.5V 的 STEP 输入脉冲、但输出差值似乎响应不一致。 我注意到规格表建议将 NC 引脚连接到 GND -但我将它们悬空。 这些是否应该连接到 V-电源、或许...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    您没有指定您使用的电路配置、但我认为您看到的问题是超出 LMP7721输入共模电压范围 VCM 导致的。  LMP7721输入共模电压的范围为(V-)>Vcm <(V+)-1.3V (见下文)、因此在具有+/-2.5V 电源的缓冲器(G=1)配置中、有效的输入线性范围为-2.5V 至+1.2V (您使用的不是+1.5V)。  此外、由于线性输出范围距离任一电源轨300mV (请参阅 AOL 条件)、因此在具有+/-2.5V 电源的缓冲器中、允许的线性电压范围是   -2.2V 至1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marek

    感谢 您的反馈、并记下您的建议、但怀疑这不是问题的完整答案、因为我减少了应用的输入、但仍然注意到意外结果。

    有关电路配置的一些其它详细信息...

    放大器构成静电场计的输入级。 放大器的反相输入通过200pF 电容器连接到感应板以及放大器的输出。 还有另一个200 pF 电容器将同相输入连接到0V。 在每个电容器上、有一个开关、在进行测量之前、开关瞬间接近放电电容器上的所有剩余电荷、并且放大器的输出为0V。 开关打开、然后在电极上施加一个正电压(不与感应板接触)、但该正电压的幅度足以产生静电场。 电压感应到感应板上、并为反馈环路中的电容器充电。 电容器上的电压与检测板上的感应电荷和反馈环路中的电容器大小成正比。 标称值约为1.5V (放大器输出端为负电压)。 我可以通过增大电容器或减小静电场的大小来降低该电压、但我的问题是一致性问题。 电压测量值不一致。 该电路工作正常-这是一种成熟的设计、由于过时、我们只寻求替代的运算放大器-现有的器件是 OPA128LM。

    我对 NC 引脚很好奇。 数据表信息器而不是 NC、至少有两个引脚应该连接至0V……

    这些电容器也许被内部连接至基板、并且在我的配置中、+/-2.5V 被连接至 V-而不是接地。。。? 此时它们是开路。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    LMP7721 NC 引脚没有内部连接、因此保持悬空不会引起您所看到的问题。   建议只将它们连接至系统保护迹线(非接地)、以大大减少引脚间的输入偏置漏电流。  

    话虽如此、OPA128LM 的最小 电源电压为+/-5V、输入/输出电压线性范围为任一电源轨2V-5V (见下方)。 因此、它永远无法在+/-2.5V 电源上运行。  

    此外、根据 您的描述、您可能会看到信号是交流耦合的-由于这张图值上千字、请向我们发送您在仿真中使用的 TINA-TI 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次回复已有一周多了。  因此、我现在将关闭这个帖子。  如果您 还有其他问题、请回复或创建新主题。