This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:LPV821的差分放大器应用(配置)电路出现问题

Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV821, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255339/lpv821-issue-with-the-differential-amplifier-application-configuration-circuit-with-lpv821

器件型号:LPV821
主题中讨论的其他器件: LM321

您好!

我们在调光器设计的电流检测应用中使用了 LPV821。 在差分放大器配置下面、我们用于放大10毫欧电阻两端的极低压降。

此配置的输出为3.3V (Vcc)。 但是、当我们使用 LM321代替 LPV821时、输出符合预期。

为什么 LPV821的差分配置无法按预期运行? 请提供此方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在分流电阻器和三个 I/O 引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请考虑、对于 Vref = 0时的" 10毫欧电阻器上的非常低压降"、输出接近 0V、可能会违反 LPV821输出范围: Vout>(V-)+0.1V

    因此、使用 LPV821轨到轨输入和 输出与非 RRIO LM321 (见下文)、我们很难相信 LM321在您的应用中比 LPV821更好地工作、除非您违反如下所示的输出摆幅或输入共模电压范围。  为了回答您的问题、我们需要知道相对于接地的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次回复已有一周多了。  因此、我现在将关闭这个帖子。  如果您 还有其他问题、请回复或创建新主题。