This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:了解电路

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258411/opa320-understand-a-circuit

器件型号:OPA320

您好!

我有一个使用了 OPA320的电路、但我不能理解他们是如何将580V 转换为4.5V 的、以及在本例中运算放大器是如何工作的。 请在下图中查找电路:


谢谢。
内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    原理图显示了增益为27kΩ/ 5kΩ 或5.54V/V 的差分放大器。  其传递函数为:

    VOUT = G*(VDC Batt+- VDC Batt-)+ Vref = 5.54*(VDC Batt+- VDC Batt-)+ 0.5V

    但是、文本说明为"4M Ω 电阻器链+运算放大器"。  如果一个额外的4MΩ Ω 串联电阻出现在 VDC BATT+和 VDC 电池-连接上、增益将为 G= BATT/  27.7kΩ(5kΩ 4MΩ Ω)= 0.00692V:

    输出电压= 0.00692*(VDC 电池+- VDC 电池-)+ 0.5V

    因此、  

    -如果 (VDC Batt+- VDC Batt-) = 580V、Vout =~4.51V。

    -如果 (VDC Batt+- VDC Batt-) = 0V,Vout =~0.5V。

    请参阅以下内容:

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。  
    为什么我们还要添加0.5 Refernce?

    此致、

    内哈·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    下面是应用手册的链接、其中讨论了差分放大器、并提供了传递函数的推导:

    差分放大器(减法器)电路

    本质上、可以使用叠加定理推导出电路中多个输入电压源的输出传递函数。

    通过使用叠加原理、差分放大器的输出传递函数经检验为:

    如果允许、则 R1 = R2且 R3 = R4、则该电路的传递函数简化为以下公式:

    其中 增益 G 为 R3/R1、Vref 被添加到输出电压中。

    谢谢、此致、

    路易斯