This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:如何阻止直流误差校正环路振荡?

Guru**** 2669025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257205/opa320-how-might-i-stop-a-dc-error-correction-loop-from-oscillating

器件型号:OPA320

同事、

我围绕互阻抗放大器构建了一个直流校正环路。  它松散地基于 sboa324、但我的例子是 PNP。  遗憾的是、它会稍微振荡。  而不是暴力的、但足以干扰我的测量。



凸点是我的信号、纹波是由于某种振荡引起的。  当我使用互阻抗放大器(没有直流校正环路)时、它没有振荡。

为什么会振荡?  我可以尝试什么来消除振荡(最好不降低互阻抗放大器的 BW)?

非常感谢任何建议、见解或参考!

此致、
-尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我今天将对这个问题进行探讨、我会在几个小时后回复您。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    光电二极管结电容是多少和所需的反向电压?和/或您是否具有光传感器器件型号?  这是在定制 PCB 板还是原型板上设计的?  光传感器电流范围是多少? 和预期的环境光消除电流大小。 您使用哪种类型的电压电源为电路供电? 您能否在 U10A 的同相端子上添加本地旁路电容器? 您是否在 R41电阻器电源连接上使用旁路电容器?

    初步仿真未显示不稳定的迹象。  

    下面的仿真对 TIA 执行开环交流稳定性、假设10pF 光传感器结电容显示87度的相位裕度:

    在电流消除电路上打开环路、还会显示稳健的69度相位裕度(假设光传感器结电容为10pF)。

    同样、执行闭环瞬态响应不会显示过度过冲或不稳定的迹象:

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您查看我的电路。

    光电二极管结电容是多少和所需的反向电压?和/或您是否具有光传感器器件型号?

    光电二极管是 Osram SFH 213。 它的电容为11pF。  光电二极管直接焊接到 PCB 上、因此没有电缆。

    这是在定制 PCB 板还是原型板上设计的?

    互阻抗放大器位于定制的 PCB 上。 从将光电二极管连接到 OPA320反相输入的网下方移除了平面。 该布局的灵感来自应用手册 TIPD176

    直流校正环路汇集在 SMT 原型板子板上。 直流校正环路是事后才考虑的问题、只是一个钳位、直到我获得下一个版本的 PCB。

    光传感器电流范围是多少?

    来自光电二极管的有用信号最高为2uA (不包括环境光)。  有用的光来自脉冲 LED。  它被感应介质散射、一部分会击中光电二极管。

    和预期的环境光消除电流大小。

    我预计在最坏的情况下、环境光能产生高达20uA 的电流。

    您使用哪种类型的电压电源为电路供电?

    直线台式转子电源提供+6V 电压。 LDO 将其向下调节至+3.3V。 我没有在+3.3V 电压轨上看到示波器的纹波。

    您能否在 U10A 的同相端子上添加本地旁路电容器?

    是的、我可以在这里添加一个电容器。 面积有多大? 0.1 μ F? 1.0 μ F?

    您是否在 R41电阻器电源连接上使用旁路电容器?

    R14处没有旁路电容器。 我将添加它。

    此致、
    -尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您提供更多信息。  我建议在 U10A 的非反相端子上使用100nF、与 TIA 的非反相端子上的类似。   此外、如果您不在光传感器上使用光源、而仅使用不暴露于信号或环境光下的光电二极管为电路供电、那么您是否仍然在电路输出端看到这种耦合的噪声?

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    此外、如果您不在光传感器上使用光源、而仅使用不暴露于信号或环境光下的光电二极管为电路供电、那么您是否仍然在电路输出端看到这种耦合的噪声?

    是的、在完全关闭光源而不产生脉冲时、我仍然看到纹波。

    此致、
    -尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    在原理图上、没有任何明显的迹象表明存在稳定性问题。 我不确定这是否非固有噪声。

    如果您愿意、我们可以审查 PCB 板布局。  此外、该器件是通过线性稳压器、线性电源还是直流转换器供电?

    谢谢!

    此致、

    路易斯