This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:INA317

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257972/ina317-ina317

器件型号:INA317

TI 您好

   我们正在设计使用 INA317的电流检测电路,用于高侧感应,以测量3A、10A 和 3A 到10A 之间的电流。 问题是、我们是否可以设计电流检测电路 、在连接在 Rsense 下端的输入侧的负载电流中、以微安为单位? 我没有收到任何基于 INA 317的文档、用于设计精密的电流检测电路、其中包括如何选择 Rsense 值、负载电流的最大范围是多少。 如果有这样的文档、请分享该链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    仪表放大器可支持的最大差分电压取决于输入共模电压、V+、V-电压电源、仪表放大器增益和 INA317基准引脚电压。  

    "仪表放大器的 Vcm 与 Vout "是一款用于验证仪表放大器是否处于其线性区域内的工具。  "Vcm vs. Vout"软件工具考虑了每个内部放大器的输入和输出限制、并显示了一张系统级图、其中显示了线性输出范围是输入共模电压的函数。

    例如、在分流电阻器接地的低侧分流电阻器应用中、 INA317需要双极电源来将 INA 输入共模保持在指定范围内。  在下面的快速示例中、当使用双极+/-2.5V 电源配置 INA317时、VREF=0、增益= 100V/V、并假设输入共模电压为0V、RSHUNT 上允许的最大/最小差分电压为  ±22mV、相对于 GND 的输出电压范围为±2.2V。

    关于工具、您可以在下面的链接中下载模拟工程师计算器。   "仪表放大器的 Vcm 与 Vout "选项卡上的"帮助"按钮提供更详细的说明。

    www.ti.com/.../ANALOG-ENGINEER-CALC

    因此、Rsense 电阻器值是根据您需要测量的最小和最大电流范围进行选择的、同时考虑了仪表放大器输入上可能支持的最小/最大差分输入电压、同时将仪表放大器保持在最佳线性区域内。  对于 INA317、请注意输入共模电压需要在 INA314电源电压范围内、且高于和低于电源电压0.1V 以上。 为了获得最佳/最佳范围、理想情况下、共模电压范围将以电源的中间值为中心。

    -什么是输入共模电压?  换句话说、这是 RSHUNT 电阻器接地的低侧 Rshunt 电流检测应用还是相对于 GND 的共模电压?  您需要在分流器上测量的最小电流和最大电流是多少?  您需要多大的输出电压范围?  系统中有哪些可用/可能的电压电源?

    谢谢!

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis Chioye。

       您的回复已解决了我关于 INA317的不同问题。

    实际上、我们在高侧 Rshunt (Rsen)电流检测应用中使用 INA317设计电流检测放大器、如图所示。 我们的要求是使用 INA 317 测量输出1) 3A ,2)>10A 和3)从3A 到10A 设计电路。因此我们将在这里使用 I 到 V 概念。

    我们希望与 Rshunt (Rsen)连接的负载应该测量以微安为单位的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    谢谢你。  上述高侧 Rshunt 设置仅在 RSEN 共模电压在 INA317电源范围内时才对 INA317适用。  

     请确保使用 "Vcm 与仪表放大器的 Vout "工具验证范围、因为 INA317电路输入共模需要比(V+)电源低0.1V 以上的余量。   如果您希望我们验证电路、请告知我们 RSEN 电阻器的电源电压、以及 INA317电压源和基准电压。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

      再次感谢您的答复。 大多数情况下、我们保持 Rsen 为0.01欧姆或0.1欧姆。 Rsen 电阻器电压4.6伏和 INA 317电压电源仅提供正电源+ 5伏、负电源0伏、基准电压2.5伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    由于您的共模电压在4.550V 时相对较高、接近正电源、您可以考虑将 INA317电源增大到+5.5V、从而留出空间、以在仪表放大器上使用更高的增益。  

    谢谢、此致、

    路易斯