This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:I2C 总线的上升时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258754/ina237-the-rise-time-of-i2c-bus

器件型号:INA237

大家好、

数据表显示上升时间的最大值为300ns。 当上升时间在100kHz 频率以下达到500ns 时、是否存在应用风险?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此值刚刚从 μ I²C 规格中复制、用于显示 INA237与之兼容。

    我希望500ns 的工作时间。 但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    TI 是否就此测试了 INA237? 当 INA237在100KHz SCL 下工作时接受的最长上升时间是多少?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:  

    正如克莱门斯所解释的那样,这是可能的。 但是、我不建议超出数据表规格、因为这可能会产生不可预测的行为。  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 Mohamed:

    您能帮助 回答客户的问题吗?

    TI 是否针对此测试了 INA237? 当 INA237在100KHz SCL 下工作时接受的最长上升时间是多少?谢谢。[/报价]

    此致

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvia 和 Chungcheng、

    否、INA237未在该频率下进行测试、因此最好保持在数据表规格内以获得可预测的结果。

    此致!

    穆罕默德