This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3303:MC3303

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL760M33-Q1, TLV2217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259089/mc3303-mc3303

部件号:MC3303
主题中讨论的其他器件:TL760M33-Q1TLV2217

您好!

 我们的客户已签约采用 SiliconExpert Technologies、他们将与自己的供应商合作来收集组件信息。

如果您能向我们提供以下所需信息、我们将不胜感激:

此"MC33269D-3.3"是正确的可订购器件型号吗?  如果是、请向我们提供器件的营销生命周期状态和 RoHS 数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "MC33269D-3.3"由 Motorola (现为 onsemi)制造、含铅、现已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    如果  TO-252中的3.3V 固定电压轨、试用 TLV2217或 TL760M33-Q1