This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:LMH6881单端输入阻抗50Ω

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259709/lmh6881-lmh6881-single-ended-input-impedance-50

器件型号:LMH6881

大家好!

请参见 LMH6881数据表,单端输入阻抗关于 50 Ω。  实际上、我使用矢量器网络分析器来测量输入阻抗、发现单端输入阻抗非常低、关于4Ω。 我检查了 PCBA 信号路径阻抗,其阻抗约为50Ω,但在 LMH6881焊接后 ,阻抗从50Ω 更 改为4Ω 。  

任何人都可以建议它,谢谢提前。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息、如果可能、还能提供显示电路板的 PCB 布局或图像以帮助进行故障排除? 您能否确认在焊接时没有短接任何迹线焊盘?

    谢谢。

    尼克