This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851EVM:CAD 模型

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851EVM, INA851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259758/ina851evm-cad-model

器件型号:INA851EVM
主题中讨论的其他器件: INA851

大家好、我想获取  INA851EVM 电路板的 CAD 文件、以便使用我正在设计的新产品进行建模。 遗憾的是、我无法在网站上找到下载内容或用户指南中的任何信息、这些信息会为我提供评估板的形式、适用性、尺寸等、以便将其正确安装到外壳中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    INA851EVM 电路板的尺寸约为 x=9.144cm y=9.525cm、高度约为2.5cm。  我们欢迎您使用 INA851EVM 进行 INA851初始器件评估和实验。  

    然而、INA851EVM 仅用于促进 评估、实验和演示 INA851器件性能。 因此、INA851EVM 演示板仅用于评估目的、而不用作成品。 不得直接或间接地将 EVM 组装为任何成品的部件或组件、也不得用于任何成品或生产系统、请参阅以下评估模块术语:

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您提供的信息、此电路板仅用于评估目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    谢谢!

    此致、

    路易斯