This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:U 与 UA 之间的差异

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259568/opa277-difference-between-u-and-ua

器件型号:OPA277

您好!

我当时在 DS 中寻找 opa277u 和 opa277ua 的区别、在订购部分只能找到这个、在订购部分没有温度范围、对于需要联系 TI 的封装材料、可以找到这个区别。

两者之间是否有任何实际差异?  

谢谢!

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、  

    Unknown 说:
    两者之间是否有任何实际区别?  [/报价]

    两种封装使用相同的 Si 裸片。 OPA277U 的等级高于 OPA227UA、后者根据生产线上的 U 和 UA 等级规范对这些等级进行了分类。  

    、其中 U 没有温度范围、对于封装材料、它需要联系 TI。

    下表适用于数据表中的 U 级和 UA 级、额定温度范围为-40C 至+85C。  

    我注意到订购和质量页面并不总是提供最新的产品信息。 如需了解某些详细信息和器件信息、可能必须访问下面的站点才能查看其他详细信息。 我们对订购和质量网站上的信息的更新或修订方式不作规定。   

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=opa277

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的快速响应和详细信息。

    此致、

    阿尔贝托