This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:输入保护二极管

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071H, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259473/tl071-input-protection-diodes

器件型号:TL071

查看 TL07x 系列的数据表:

第12页的注释3表明 :'输入引脚被二极管钳制到电源轨。 摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制在10 mA 或更低。

然而、这些器件上的行为和测量结果表明、只有一个二极管钳位到负电源轨。

您能对此做出说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    正确的一点是、当前的 TL07x 系列具有连接到 V-的输入二极管。 去年为此器件系列发出了 PCN、作为裸片更改的一部分、输入二极管结构现在将具有 连接到 V+和 V-的输入二极管。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    新器件是否投入生产和发货?

    我们如何知道要购买的器件型号?

    我最近根据数据表购买了这批器件、但发现了缺少的二极管。

    此致、

    邓肯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此更改是否适用于 TL071或 TL071H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:  

    新器件正在生产和运输中、除了之前的芯片之外、还应预计收到新器件。 PCN 显示了这两种型号之间的制造工厂和组装地点信息差异、并会在 TI 卷带标签(CSO/CCO 和 ASO/ACO)上标明。  

    您好、Clemens:  

    此更改适用于 TL071。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    如果我理解正确的话,你说现在有两种不同的零件在流通,我们不知道我们将得到什么或如何将它们分开?

    对于从 DigiKey 等第三方购买产品的人而言、谈论卷盘上的标签是没有用的。

    这似乎令人难以置信地缺乏 TI 的修订控制。

    这样的根本性的变化至少应该推动部件上的细微变化。

    此致、

    邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Duncan、  

    可以在 DigiKey 网站上找到 PCN:  

    PCN 1: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20220615003.1.pdf

    PCN 2: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20221219008.0.pdf

    我还完整包含了第一个链接的 PCN、我想强调这部分: e2e.ti.com/.../PCN20220615003.1_5F00_Change_5F00_Notification.pdf

    "这一特定 PCN 与 TI 剩余的两家拥有150毫米生产能力的工厂(德克萨斯州达拉斯的 DFAB 和德克萨斯州谢尔曼的 SFAB)的多年转型计划相关。 DFAB 将保持开放状态、但将专注于200mm 生产、以及更小的技术集。 SFAB 将在2024年至2025年期间关闭。 如下面的"变革原因"所述、这些变革是我们将这些产品转变为更新、更高效的制造工艺和技术的多年计划的一部分、体现了我们对产品寿命和供应连续性的承诺。"

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳