This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482QML:LMC6482参数

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259624/lmc6482qml-lmc6482-parameters

器件型号:LMC6482QML
主题中讨论的其他器件:LMC6482

您好、专家:

我的客户想知道如何针对该器件选择正确的参数。

  1. 最大输入电压为2.5V ,频率为100KHz ,最大输出电压△Vpp=1.83V,电源电压为+5V ,单电源,电压增益 k 为18.7k/25.5k ;
  2. LMC6482的 SR 为1.3V/us,足够了吗? 如何选择合适的 SR?
  3. GBW 是1.5MHz、够吗? 如何选择合适的 GBW?
  4. 您可以看到下图、如何理解它?

        

埃德迪

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao Fu:  

    • 最大输入电压为2.5V ,频率为100KHz ,最大输出电压△Vpp=1.83V,电源电压为+5V ,单电源,电压增益 k 为18.7k/25.5k ;
    • LMC6482的 SR 为1.3V/us,足够了吗? 如何选择合适的 SR?
    [/报价]

    您是指运算放大器的全功率带宽(FPB)。  

    由于电压幅值为0.915Vpk,SR = 1.3V/usec -->计算出 FPB 为1.3V/usec = 2*pi*f*0.915,其中最大 f 为226kHz。 似乎还可以。  

    下图是 FPB 公式。   

    Unknown 说:
    GBW is 1.5MHz、够吗? 如何选择合适的 GBW?

    增益为0.733V/V、根据您提供的数字、它将以100kHz 的频率运行。 如果您不确定、可以随时进行仿真。 我认为电路可能如下图所示。 由于增益<1、因此电路必须具有反相运算放大器配置。 应用是什么?

    BTW、您在哪里获得了 SR 中的1.3V/usec? 数据表显示了下面的 SR。  

    e2e.ti.com/.../LMC6482-TSC-08152023.TSC SR

    Unknown 说:
    您可以看到下图、如何理解它?

    这是 FPB 图、测试配置显示在图上。 它使用15V 电源轨。 工作电源轨为5VDC、这是部件的最小值。 我不确定这是否适合您的应用。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德  

    [/quote]