This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:VFC110或 VFC110AP 的 SOS 寄存器可用性

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259051/vfc110-sos-reg-availability-of-vfc110-or-vfc110ap

部件号:VFC110

VFC110或 VFC110AP 的 SOS 注册可用性

我对 TI 过去提供的支持非常满意  

我被卡住了,这可能被认为是一个 SOS。

在我们的一个设计中、我使用了 VFC110、需要完成该项目。

罗切斯特有大约124个诺斯,我举起.

AM 低于230-250个节点  

TI 的任何人能帮助我获得此号码和  

可能的时间?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varunesh:  

    您是否已尝试通过以下链接联系客户支持?

    https://support.ti.com/csm

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的提示。 只向该中心发送了一封邮件。

    让我们希望出现一些具体的东西、

    是的,我肯定会触摸你的羽毛与最神圣的石头:-)  

    Br  

    瓦伦