大家好、
传感器由24V 直流供电、探针输出2Hz 至5000Hz 的交流信号。(传感器与麦克风类似、它有两条导线:信号和 GND、其中信号引脚既是电源 V+引脚、又是输出电压信号)
客户希望设计一个滤波电路来滤除5000Hz 以上的寄生信号、同时确保2至5000之间的信号电压衰减小于5%、并且需要隔离24V 直流信号。 但是、如果直流电直接由电容器隔离、则会出现低频(包括2Hz)信号衰减的情况。
您能否说明如何设计一个可安全通过2-5000Hz 信号、衰减5K 信号并滤除直流24V 信号的电路? 谢谢。
此致、
切里