This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:运算放大器故障

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259560/lm741-op-amp-failure

器件型号:LM741

我遇到了 LM741CH 运算放大器 IC 的多次故障。 在运行过程中、这些 IC 配置为电压跟随器配置、作为大多数负输入电压拍卖电路的一部分。 观察到的故障并非硬故障、这些故障仍在提供输出、但输出与输入电压不对应、超出电压跟随器配置的容差。 我想知道、在设置跟随器配置时、为了产生与输入不相等的输出、此运算放大器可能具有哪种故障模式。 我知道它们确实具有可能影响输出的失调零引脚、但是、在该应用中使用时、这些引脚未使用或未连接。 检查了两个二极管是否正常工作。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam、欢迎来到 e2e 论坛。

    所有节点的电压是多少? 是否所有输入都具有良好的输入共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron。 谢谢! 同相输入、每个 IC 的引脚3上的电压在-8至-10VDC 之间变化、并且测量输出以确保其等于最大的负输入电压。 此外、还在0到2 VDC 的输入到引脚3上进行了测试、同样、对输出进行了测量、以确保在这种情况下其等于最小正输入。 IC 的电源电压为+/-15VDC、每个都具有+/- 0.1VDC 容差。 所有输入电压、差分输入和电源电压均在数据表所列范围内。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    不良输出是指与输入的较低端电压不同的电压。 我不知道该怎么办。 声称输入正常、因此引脚3正常。 引脚6受引脚2保护。 因此、引脚2可能会发生情况。 引脚2会怎样。 它连接到连接器吗?