This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:INA823 TINA 模型的奇怪行为

Guru**** 2796745 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA823, OPA192, LM7705, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260310/ina823-ina823-strange-behaviour-of-tina-model

器件型号:INA823
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA192LM7705XTR111

尊敬的 TI 团队:

我们有一个非常简单的 TINA-TI 测试设置、但是我们不断得到奇怪的 结果...

我们预计看到10V 输出、但我们继续获得5.97V 的输出。

我们在这里做错了什么?

非常感谢

约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joern、

    Unknown 说:
    我们期望看到10V 输出、但我们一直得到5.97V 输出。

    目前、电路在此区域中运行、看到绿线中的 Vcm、无法摆动到10Vpk。  

    您能为我提供设计要求吗? 对于仪表放大器(IA)、VCM 配置为1.2Vdc (有点低)、输入信号摆幅 相对于电源电压而言较大。 我想知道为什么要选择 IA、而不是差分放大器或其他拓扑。  

    如果 Vcm 较低、可能需要使用双电源轨。   

    这是一个您可能需要具有输出电压摆幅的电路示例。 由于我没有设计要求、因此请将此作为示例以在增益下以12Vdc 的电压达到输出摆幅。   

    e2e.ti.com/.../INA823-12Vdc-08162023.TSC

    这是一份模拟工程师计算器的副本。 您可以根据配置进行检查。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的答复。 本质上、如果可能、我们需要使用 INA823将0.4-2V 信号转换为0-10V 信号、以使用单个12V 电源。

    首选的实现方式是什么? 从上面看、我们的解决方案显然不起作用。

    如果单电源设计不起作用、我们也会接受使用负电源的想法、尽管我们对额外的精力来生成负电源不太满意。

    加油打气

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joern、  

    如果可能,我们希望使用 INA823将0.4-2V 信号转换为0-10V 信号,请使用单个12V 电源。

    是否为0.4V 至2V 差分输入信号? 输入端的输入共模电压是多少? 输入信号的频率是多少?

    是的、它可以使用单电源轨完成、但可能不能用于仪表放大器。  

    请向我提供以上信息、我们可以探索可能的电路方案。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们具有范围在0.4V 至2V 之间的单端输入信号(来自我们设计的另一个部分)。 我们需要将其改变0.4V、然后再按照6.25分频 成0-10V 之间的单端输出信号。 本质上、0.2V 的输入信号应产生0V 的输出信号、1.2V 的输入信号应产生5V 的输出信号、2V 的输入信号应产生10V 的输出信号。
    输出将通过 BNC 连接器和50 Ω 同轴电缆传输到外部示波器以供检查。

    再次感谢...

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joern、  

    差分放大器怎么样。 OPA192使用过度、我可以为您找到低成本的 Vos 运算放大器。  

    我还将 LM7705、-0.233V 电荷泵用作电源稳压器。 这将保证输出将是0mV。 如果您不关心输出端大约几到10s mV 的失调电压、那么就不需要 LM7705。 负电压由正电压电源轨生成。 差分放大器中的反馈电阻器的容差需要达到0.1%或更佳。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7705.pdf?ts = 1692134154385 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.mouser.com/datasheet/2/405/snva359b-837589.pdf

    e2e.ti.com/.../OPA192-Level-Shift-difference-amp-08162023.TSC

    我仍然可以使 INA823正常工作、但它可能需要摆弄 VCM 和负电源轨。

    或者、我们可以将信号电平转换0.4Vdc、然后将输入信号转换为电流、类似 XTR111中的 V-I 转换器(-20mA 回路电流)。 在 BNC 电缆的末端、我们可以使用500欧姆电阻器将其转换回0-10V 信号(如果 BNC 电缆很长、比如10米或更长、V-I 发送器将是更好的选择)。   

    这些是选项。 请告诉我您的看法。  

    此致!

    雷蒙德