This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:SET 引脚是否可以与电阻器连接来调节电流?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260342/xtr111-can-the-set-pin-connect-with-a-resistor-to-adjust-the-current

器件型号:XTR111

您好、专家!

  我可以问、SET 引脚是否 与电阻器连接、以便调节电流? 从数据表中、I=Vin/R×10、如果 Vin=3.3V、并且我们连接了一个6.5k Ω 电阻器、我们可以得到20mA 电流?  

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    从数据表中、i=Vin/R×10、如果 Vin=3.3V、并且我们连接了一个6.5k Ω 电阻器、则可以获得20mA 电流?  [/报价]

    下面的示例是0 <= Vin <= 3.0V、并使用可调电位器从-20mA 产生 Iout。 XTR111的电流增益为10A/A、其中 Vin = 3.3V、RSET = 6.5k Ω、ISET = 3.3V/6.5k = 0.5077 mA 或 Iout = 5.077mA。  

    如果 Iout = 20mA、则 ISET = 2mA、RSET = 3.3V/RSET = 2mA 1.65k Ω  

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_0_2D00_3V_5F00_to_5F00_0_2D00_20mA -可调电位器-08162023.TSC

    问题在于其余器件必须是精密电阻器或电位器。 任何振动或松动的接触都会在电流环路中产生电流误差和噪声。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德