This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:恒流源方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, TLV9062, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259976/opa991-constant-current-source-scheme

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件: TLV9062TLV9002

尊敬的:

1-客户正在寻找在温度控制系统中使用恒流源的解决方案、请参阅 AN-31放大器电路收集文件的图2-16。

e2e.ti.com/.../zhcaab7d.pdf

2-设备的电压要求是24V 到30V、电流一般是160mA 到1A。 图中的 TLV9062无法满足电压要求。 如果它被替换为 OPA991、是否可以?

是否推荐任何其他合适的恒流源解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 需要支持所需的电压和电流。 运算放大器仅检测到分流电阻器(Rs)和 MOSFET 栅极上的电压。 只要 MOSFET 具有足够低的 RDS (ON)和5V 栅极电压、就可以使用5V 运算放大器。

    RISO/C1/RF 可确保电路稳定。 如果您使用不同的运算放大器(例如较慢的 TLV9002)或具有不同栅极电容的不同 MOSFET、则可能需要调整它们。

    这是用于可调节、1A 恒定电流阱的最简单解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您的意思是 TLV9062可以用 OPA991代替、但同时需要修改外设电路的参数、以实现24V 输入和160mA 1A 电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我所见、不需要更换 TLV9062。 关键组件是 MOSFET;我不知道其内部必须耗散多少功率(这取决于其上压降的程度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    客户可使用此处提供的解决方案: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060046

    • 输入:
      • Vi = 0 V 至10 V
      • Iimax = 200 µA
    • 输出:Io = 0A 至1A
    • 电源:
      • VCC = 15V
      • VEE = 0V
      • Vload = 36V

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳