This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:器件建议

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260186/lm13700-device-recommend

器件型号:LM13700

大家好、

我的客户正在寻找一款用于执行限幅电路的器件。

您能帮忙推荐器件、并帮助检查我们是否为客户提供了此类应用手册吗?

要求:

单电源  

输入12V 音频信号、输出2.8V 信号。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    您能否说明预期的电源电压是多少? 您提到单电源、但电源电压值是多少?  

    同样对于输入信号、这是静态12V 还是预期的信号? 12V 输入信号是否直接进入运算放大器?  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利