This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:额外偏移问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA286, INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260111/ina826-problem-with-extra-offset

器件型号:INA826
Thread 中讨论的其他器件: INA286

大家好!

我使用 INA826进行电流测量。 对于电流为-10 mA、输入 SHUNT_A 和 SHUNT_B 连接到100R 电阻器。
我有这个问题的原因是、当电流电路开路(电流等于 0 mA)时、INA826上有输出偏移21 mA。
INA286由-5V 至 (-26) V 供电。
当我使用模拟 TINA 软件这个问题不存在,一切都能正常工作。
所有器件连接到同一 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Filip、

    我遇到问题,因为当前电路开路(电流等于 0 mA)时,INA826上有输出偏移21 mA。

    必须连接到 INA826的输入连接以建立适当的共模电压 VCM。 由于 Vcc 和 Vee 具有+26Vdc/-5Vdc、因此 Vcm = GND =0没有问题、但输入不能浮动。

    我仿真了 Tina 中的电路。 请将输入电容保持在较低水平。 该电路的差模 LPF 约为8kHz、I 通过改变 R 和 C 保持不变。此外、我添加了共模 LPFS。  

    Vref 节点需要具有低阻抗、该部件的阻抗<1 -5 Ω。 您可以连接 GND、因为您具有双电源轨。 Vout 的传递函数为 Vout = GAIN*Vdiff + Vref、其中在仿真中 Vref = GND=0V、而增益= 1V/V。   

    e2e.ti.com/.../INA826-E2E-08162023.TSC

    这是 INA826EVM 用户指南、请查看它。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts = 1692192807099&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德