This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出钳位在9.63V、具有3.5同相增益。

Guru**** 2575675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259920/lm358-output-clamped-at-9-63v-with-3-5-noninverting-gain

器件型号:LM358

我有一个采用同相设置、电源为12V 的 LM358。 我使用200欧姆和75欧姆的电阻器观察到增益约为3.5、但即使电源电压为12V、输出也会钳制在9.63V 左右。 是否存在我不知道的最大输出规格? 感谢您的帮助。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    欢迎使用 E2E! :)  

    LM358无法 摆动到正电源轨(轨到轨输出)、因此您可能会看到一些输出摆幅限制。  在数据表的电气特性表中、我们有一个输出摆幅规格、表明 LM358只能从正轨波动3V (Vs =30V、RL > 10k Ω)。  

    如果您需要的器件可以在12V 电源下摆动到更靠近正轨、我建议使用 OPA2990。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358应用手册的第3.3节 介绍了输出如何随负载电流而下降;请参阅下文。 您应该使用值较高的反馈电阻器。