This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:LMH6401:LTSPICE 仿真

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258721/lmh6401-lmh6401-simulation-on-ltspice

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、
我从 Roey: LMH6401:LTSPICE 上的仿真误差中找到仿真

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167241/lmh6401-simulation-error-on-ltspice

当我在 LTspice 中对它进行仿真时、仿真剂量不起作用、并以较大的误差日志结束。

Michael Steffes 已完成了仿真工作。
我使用了 Roey_lmh6401.asc、并自动生成电路符号。 所有内容都应该相同、但仿真不起作用。


是否需要进行任何特殊的 SPICE 设置来运行仿真?
我使用 LTSPICE XV (x64)(17.0.37.0)。

提前感谢您的帮助

威尔弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-  我使用 LTspice XV II (x64)(17.0.37.0)

    Br
    威尔弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、您好!

    我通常使用 TINA-TI、TINA-TI 可以免费下载、并具有专用组件模型。 但是、您可以按照本视频中的说明生成.cir 文件、以在 LTSpice 中创建 LMH6401组件。  

    www.youtube.com/watch

    为方便起见、我还附上了 LMH6401的.cir 文件。 请尝试从此.cir 文件生成组件。

    如果您有任何其他问题或面临任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LMH6401.CIR

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    但不能解决问题。

    我已经安装了 TINA-TI、但是这个程序包含很多我不想与 TINA-TI 一起使用的错误。
    (除此之外、LTspice 有更多功能)。

    实际上、通过更改一些 SPICE 参数、我设法使上面的示例起作用。

    但这仅在电压源为1kHz 时有效。
    在14MHz、它不起作用、因为存在收敛问题。

    Br
    威尔弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、您好!

    我使用 TINA-TI 和 PSpice for TI 对您在其他 E2E 主题中引用的电路进行了仿真、使用默认仿真设置没有任何错误。 您在仿真 Roey_lmh6401.asc 电路时是否遇到错误、或者您是否修改了该电路?

    此外、由于 LMH6401是一款高压摆率器件、因此如果在使用高压摆率时或连接了复杂的电路、则容易出现收敛错误。 请参阅以下注释、以调整仿真参数使其收敛:

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    非常感谢您的努力。
    我相信您也可以在 P-SPICE 中对电路进行仿真。 我在 PC 上也有 TINA-TI、它可以正常运行。
    因此、这似乎是 LTSpice 的一个问题。 LTSPICE 论坛中有很多关于如何解决收敛问题的技巧、但都没有有效的。

    除了 TINA-TI 具有许多错误这一事实之外(例如、虽然为图表设置设置了复选标记、但它不保留这些设置)、许多功能只能通过购买版本才能完成。
    我在另一家公司有这种产品、但这些故障是相同的。
    其中一些已由制造商修复、但我
    不是 DesignSoft 的测试部门。
    所以我决定使用 LTSpice -我现在需要结果,没有时间用软件进行实验。

    器件只是模拟的整个电路的一小部分。
    如果 IC 不能被模拟、我必须寻找另外一个可在 LTSpice 中工作的模型。

    再次感谢您的帮助
    Br
    威尔弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilfried:

    感谢您花时间和精力与我们一起制定示范行为。  我确实发现、原始模型作者使用的 e2e 线程提供了一个.CIR 文件以实现更好的聚合:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632359/tina-spice-lmh6401-spice-simulation-error

    我知道作为工程师、我们无法在设计过程中花时间调试 SPICE 软件或调整参数而没有任何好处。  我可以问问您希望在 SPICE 中评估 LMH6401的哪些特性?  也许我们可以帮助提供额外的数据或仿真结果、以帮助解决您希望模拟的信息。

    如果存在已在 LTSpice 中完成或仅在 LTSpice 中可用的现有或正在进行的设计元素,请告知我们。  如果特定器件只有 LTSpice 模型、我们可协助测试您的整个电路、以提供您想要获得的 LMH6401仿真结果。

    Nick 能够协助进行进一步的仿真、并 已验证 LMH6401模型在 PSPICE 和 TINA-TI 中均可正常工作。  如果问题在于 LTSpice 与高频放大器模型的可用性、我们希望为您评估 LMH6401提供加快的解决方案。  与调试 LTSpice 相比、共享您的电路并让我们帮助您进行仿真将更快;LMH6401模型可在其他仿真器软件中运行。   

    我们很乐意帮助您确认 LMH6401是您  

    感谢你能抽出时间。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、
    非常感谢您的帮助。
    首先:模型在 LTspice 中也不起作用。
    我当然看过了仿真文件的不同变体-它们的区别仅仅在于删除了"*$"字符和空白行。
    因此结果并不令人惊讶;-)。

    我仔细阅读了 LMH6401数据表、得出的结论是、我将使用一个简单的等效电路来仿真 LMH6401。
    我们仅在1MHz 的频率范围内使用它-20MHz。 最初开发此电路的同事选择了相对较高的输出电平。 我会将其限制为2Vppd、然后依赖 TI 承诺的数据。
    失真、噪声等。 那么、我无法评估。 如果一切都符合我们的想象、我们稍后将通过真实的电路板看到。

    再次感谢您的所有帮助

    Br
    威尔弗里德