This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:有源滤波器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259876/tlv9054-active-filter

器件型号:TLV9054

TLV9054能否使用以下参数创建有源滤波器: 75kHz 咖喱频率、50kHz 带宽。 增益3dB。 频率为160kHz 时约为-20dB?  

在初始计算中、以上滤波器要求似乎需要两级、而第二级需要更高的带宽(~11.6Mhz)。 您能否确认并告诉我、是否还有其他重要规格需要考虑?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    需要一个二阶滤波器来 足够快地衰减信号(大约-40dB/十倍频程)。  

    您正在考虑使用什么类型的滤波器架构? 此外、使用双路器件而不是两个不同的单路器件也会更好。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、我们愿意接受任何符合上述滤波器要求的滤波器架构。  

    请告诉我您对建议有什么想法、以及需要什么样的运算放大器规格。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    我错了。 我认为、如果我理解正确、您将需要具有大约-60dB/十倍频程的衰减。  

    我们提供了一个 Webench 滤波器工具 、可帮助您设计滤波器。 这就是我获取此屏幕截图以确定在160kHz 时我需要多少个滤波阶才能获得-20dB。  

    这实际上意味着您需要3级运算放大器来根据我所看到的内容构建此电路。  

    我鼓励您尝试使用该工具、看看哪些产品最适合您。 Webench 工具有时推荐的器件不是最新最好的、但 能很好地了解所需的规格。 如果您需要三级滤波器、可能需要一个高速放大器。  

    此致、

    R·克利夫