This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:RC 计算

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259110/tl103w-rc-calculation

器件型号:TL103W
主题中讨论的其他器件: UCC256403

您好!

如何计算连接到引脚1 (输出)和引脚2 (反相输入)以及与引脚7 (输出)和引脚6 (反相输入)相同的 R 和 C 值。 我们使用 UCC256403设计 CC CV 充电器14.6V 30A。 但我们在 CC 模式下会面临一个问题。 我们使用了 TL103W 作为 CC/CV 控制器。 CV 工作正常、但 CC 工作仅当充电器上电后连接电池。 如果我们在充电器上电之前连接了电池、则 CC 模式下会出现问题。 此时、电流将变为5至6A、而不是30A。 请让我知道如何计算 R 和 C 值。 R 和 C 是校正的时间常数吗?

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth:

    在 CC 模式下、整个环路(TL103W、UCC256403和环路中的所有其他元件)必须作为一个整体保持稳定。 TL103W 部分使用了什么值? 低电流 CC 模式下的波形是什么。 可能会有振荡(不稳定的环路)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron Michallick、

    感谢您的回复...

    请查看我的以下设计,让我知道你对价值的评论...

    输出:14.6VDC 30A

    我们将适时为您更新波形。

    谢谢。

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth,

    虽然我不完全理解为什么使用 D18和 D20、但我看不到任何明显的信息。 CS_OUT 和 U4引脚7的波形有助于随时添加更多可能相关的波形。