This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:带宽和测量电流频率

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259574/amc1301-the-bandwidth-and-the-measured-current-frequency

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1300

大家好、我在设计电流测量电路时有一个问题。 对于 特定频率(例如20kHz)的交流电流、如何 选择放大器使用的带宽? 而且、对于基于分流电阻器的方案、整个测量电路的带宽只是放大器的带宽? 或者它与分流电阻器有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这用于隔离式测量还是非隔离式测量?  

    通常、您希望带宽至少是要测量信号频率的2倍、以满足奈奎斯特要求、最好使用额外的带宽、因为高频分量可能会衰减。  

    对于极高频率的应用和要测量的信号形状、分流电阻器的带宽(主要是电感)将会发挥作用。 可以使用具有低电感的较大封装分流电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这适用于隔离式测量。    选择 放大器带宽时、隔离式测量和非隔离式测量是否存在任何差异?  

      是否选择了具有低电感的较大封装分流电阻器、因为其散热性能好且带宽大?

       ?、如何确定隔离式运算放大器可以测量 Δ V 的电流范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    使用隔离式放大器时、带宽是固定的、由于采用了集成式数字滤波器、因此对于我们的当前生成器件而言、带宽通常约为300kHz。 OPA 或 INA 等非隔离式放大器的带宽将由反馈环路中的器件或无源器件进行设置、但灵活性更高。  

    较大的封装分流电阻器通常具有较高的功率耗散水平、并且其低电感将由于电流极性(di/dt)的变化而产生较小的"失调"。  

    我们的电流检测隔离式放大器目前具有+/-50mV 或+/-250mV 输入电压范围。 一般而言、较小的输入电压范围更适合测量较高的电流、因为分流电阻器的电阻会更小、因此分流器的功率耗散(R*i^2)更小。  

    我创建了一个 Excel 计算器来帮助确定分流电阻器的大小: https://www.ti.com/lit/zip/sbar020

    以及帮助进行选择的纸张: https://www.ti.com/lit/an/sbaa460/sbaa460.pdf?ts = 1684179841117

    此处还提供了指向其他可能有用的一般配套资料的链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢大家认真回答和分享。 最后、 我还有一个问题、我尚未 在 AMC1301数据表中找到任何描述 其输出能力的参数(例如输出电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    有一些参数与隔离放大器的输出相关、但主要与精度相关、因为输出由数字滤波器设置。 这些器件应与另一个 OPA 连接、用于差分至单端转换或连接至差分 ADC。 我之前链接的 ppt 中包含指导手册示例、其中显示了这些示例。 输出电流将是非隔离放大器的参数、设计有很大不同。  

    同时:请推广 AMC1300以代替 AMC1301、该器件具有 P2P 兼容性、并且建立在更新的流程之上。