This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260366/ina138-ina138

器件型号:INA138

是否可以在电压高于400V (即650V)的情况下使用高侧电流检测放大器?

参考 TIDU833

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDU833设计中的400V 是一个示例。 使用不同的组件、可以实现更高的共模电压。

    PNP 晶体管用于切断高电压、这一点至关重要。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于以最高650V 的电压运行的元件和值、是否有任何建议?

    这已经在更高的电压下进行过测试、还是只是理论测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、电压限制来自 PNP。 遗憾的是、我们最终未对能够支持650V 或更高电压的组件进行验证。

    此致、Guang