This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:如何选择输入和输出滤波器 RC 组件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259883/tlv9002-how-to-choose-input-and-output-filter-rc-componenys

器件型号:TLV9002

您好

我想 通过 TI 微控制器 TMS320F28微控制器检测电流检测 ADC。 来自 MLX912电流传感器的电流检测 ADC 信号。  它是来自电机相电流的高速电流信号。  

我建议在微传感器和电流传感器之间使用一个缓冲器。

如何为缓冲器应用选择运算放大器。 缓冲器的用途是什么  

我有 TLV9002操作图。 我可以将其用作缓冲器吗?运算放大器应使用哪些串联电阻器和滤波器 RC 元件以及如何计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些特性将取决于 ADC 的精度要求和 ADC 的采样频率。  

    缓冲器用于快速响应电压变化、以帮助为 ADC 内部采样电容器充电。

    这是 TMS320F28 ADC 的内部阻抗模型。 随着该采样电容器  进入和离开系统、电压将随着采样 电容器 充电而变化。

    该问题的典型解决方案 是 在 ADC 输入之前放置一个具有输出 RC 滤波器的缓冲放大器。 请参阅以下内容:

    这允许缓冲放大器驱动 RC 滤波器、CFLT 电压将在采样时为放大器内的 CSH 充电。

     如果我们知道 ADC 的采样率/采集时间、 ADC 的分辨率和所需的系统精度(通常以 LSB 为单位进行测量)、就可以计算这些值。 简而言之、从放大器的 角度来看、精度越低的要求就越低、越精确/采样速度越快则需要更快更精确的放大器。  

    为  模拟工程师 计算器   包括一个交互式计算器、可帮助选择 用于驱动特定 ADC 的相关组件和放大器。  

     此视频详细介绍了建议 使用缓冲放大器驱动 ADC 的原因:  驱动 ADC 前端

    您的 ADC 的采样速率、所需的 ADC 精度和采样频率是多少?

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样频率为100kHz、所需分辨率为1024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题、进入 ADC 的输入信号的电压范围是多少?

    谢谢!

    雅各布