This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:二阶巴特沃斯带通滤波器电路中的失真

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259319/tlv9002-distortion-in-the-second-order-butterworth-bandpass-filter-circuit

器件型号:TLV9002

你好,

我希望这条消息能让您满意。 我想联系您的有关二阶巴特沃斯带通滤波器电路(Kung_tlv9002.tsc)的信息、您在五个月前帮助我进行了设计。 您可以在以下链接中找到我们在 TI E2E 放大器论坛上讨论的原始内容: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207108/tlv170-butterworth-filter

我成功在 EVB 上实现了电路以进行测试。 不过、输出波形出现了问题。 具体来说、当频率低于900Hz 时、似乎会出现失真。 我已附上 统计图表(Excel)和 波形(JPG)供您参考。

非常感谢您在解决这个问题方面的专业知识。 如果您能就如何纠正这一失真问题提供指导、我将不胜感激。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

Kungyeh

e2e.ti.com/.../Distortion.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    只是为了确认、您测试的电路是否与 KUN_tlv9002.tsc 文件中的电路完全相同? 不会发生值变化?  

    此致、  

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您与我们联系。

    我实现的唯一区别是将电阻器值从1.536kΩ 更改为15.4kΩ。

    随附的是 EVB 的原理图和图片、供您参考。

    此致、

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    观察运算放大器的最后一级并不容易看到。 但当您查看第一级滤波器所发生的情况时、您会看到信号上正在发生一些增益峰值。 有关第一级频率的增益、请参阅下面的红色曲线、而有关输出的绿色曲线。  

    当您通过电路放置一个小信号时、没有失真 、因为增益不会超出输出电压可能会达到的最大值和最小值。 但是、当您通过足够大的信号时、您将在第一级开始限制输出。 这是导致信号失真的原因。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    确实、您是对的。 第一级滤波器的输出波形在3.3V 处被削波、如图 Ch.4中用绿线所示。

    如何修改原理图、以便与滤波器规格保持一致?

    非常感谢您在解决这一问题方面的专业知识。

    此致、

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    那么、系统中的一些要求是什么? 最大预期输入信号是多少?  

    轨到轨信号可能无法实现、因此您可能需要获取更高电压的电源并更改为高电压运算放大器。 这是一个选项。  

    此致、  

    R·克利夫