This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:LMH32404

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260663/lmh32404-lmh32404

器件型号:LMH32404

您好!

对于 LMH32404、可以将 VCC 连接到零电压、将 GND 连接到-3.3V。

这是为了放大 光电检测器拉取(非灌入)的输入电流

谢谢。

尤瓦尔·敏斯特

应用材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    LMH3204可用于放大光电探测器的拉电流、同时 VCC 设置为3.3V、GND 设置为0V。

    提供输入电流时需要注意的三个事项:

    1. VOD 引脚必须设置为0V
    2. 软钳位是有源钳位、而不是快速恢复钳位
    3. 环境光消除模式仅适用于接收输入电流的应用、

    有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第7节、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    尼克