This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:用于 INA310A 的 TINA-TI 模型

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA310A, INA310B, INA301, INA201, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259242/ina310a-tina-ti-model-for-ina310a

器件型号:INA310A
主题中讨论的其他器件: INA310BINA301INA201INA381、INA293

尊敬的诸位:

您是否有适用于 INA310A 和 INA310B 的 TINA 模型(或 PSPICE)?

非常感谢、谨致问候。

约恩·伊伦堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joern、

    该模型仍在完成验证。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 我会尽快告诉你。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有没有机会获得预览版? 我们只需要检查一些基本原理、并想将其与 INA301进行比较。  

    非常感谢...

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joern、

    让我看看我能做什么。 内部放大器在功能上与 INA293等效、因此、将 INA293模型与 INA201或 INA381中的类似比较器配对或许可以是一种解决方案。  

    我将在一周结束前提供初步解决方案。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的支持。 我们不胜感激

    加油打气

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joern、

    以下是模型。 这些是 TINA 模型文件、但您可以为 PSPICE 软件使用相同的.lib 文件。 请注意、它们包括 A1、B2、B3、B4和 B5。 我正在努力让他们的其余部分在下周完成。

    请注意、这些不是最终模型。 最终模型可能会对 CMPout 电流驱动进行细微更改。

    此致、

    彼得

    e2e.ti.com/.../INA310-E1-TINA-Models.zip