This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:该器件符合哪个版本的 VDE0884?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260435/iso122-what-version-of-vde0884-is-the-device-compliant-to

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1411

您好!

数据表中提到 ISO 122符合 VDE0884标准、但没有提到版本(-05、-10、-11等)。 了解我们 测试器件的版本将有助于他们进行系统级认证。 您能分享我们满足的版本吗?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    ISO122是 Burr Brown 设计的一款器件、30年前发布。 我在数据表中看到的唯一一件事是、VDE 采用与局部放电类似的方式进行了测试、而不是符合 VDE 标准或通过 VDE 认证。 很遗憾、我没有关于 VDE 测试方法的历史可以追溯到30年前。

    如果这用于新设计、客户可能希望考虑 ISO224 (+/-12Vin、8.5mm 封装)或 AMC1411 (0-2V、14mm 封装)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexander 的快速响应!  

    这是他们试图通过 UL 认证的旧设计。 我们是否有关于该器件如何根据 IEC60747-17执行的任何信息?

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们将限于数据表中提供的内容。 该器件的发布组早就消失了。 在 ISO122数据表中、我们包含了以下内容:

    (1)在额定电流为1.6倍时测试、在5pc 局部放电时失败

    如果按照 AMC1411数据表中所示将这些电压外推至曲线(会稍微下降)、那么我认为~30年是合理的、但我不确定 UL 是否会在我的快速分析中有同样的感受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您提供更多详细信息。 我将关闭该主题。  

    约翰