This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:有关 LM358的问题

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260876/lm358-question-about-lm358

器件型号:LM358

您好:

下图是客户的设计原理图。 运算放大器的第3个引脚是模拟电压的输入引脚、输入范围为0-5V、F3保险丝的左侧引脚是电路输出引脚、输出范围为0-10V。

当前的坏现象是有一批坏的。 当运算放大器3引脚在无负载条件下输入0-0.3V 时、在输出引脚上测得的电压为0.3-0.6V。 输入电压大于0.3V 后、输出电压变为线性放大关系。

在输出电压点增加3mA 的负载、此不良现象消失。

在空载条件下替换 LM358两个批次、每个批次为19年、22年、样本数量为5、产品输出在0-5V 输入条件下呈线性放大关系。

目前有问题的产品是批号为"19K"的 LM358产品。 这批产品可生产1000套产品、单台机器消耗量为4件。 目前、对 LM358芯片缺陷率的判断为3.5%。


客户想了解 TI 的 LM358 SOP8封装 IC 是否具有激光雕刻产品、如图1所示? 如果有具有此样式的产品、图1中所示样式的激光雕刻效果在何时发生变化? 图1和图2之间的性能参数是否有差异?

目前客户在图1中使用的激光雕刻芯片生产中存在大面积缺陷。

图1:

图2:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    有限电流驱动可用于低输出电压。 请参阅应用手册。  LM324/LM358内核设备设计指南 第3.1节  

    200mV 时灌电流至少为12uA;最大电流没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在包装盒上提供贴纸、并告诉我们这些设备的购买地址。