This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2232:电源电压

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2232, OPA2196, LMP2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261476/lmp2232-supply-voltage

器件型号:LMP2232
主题中讨论的其他器件: OPA2196LMP2231

我已经询问了 LT2078CS8的替代产品、并且推荐了 LMP2232、但是最大电源电压显示为6V。

可以放心地假设+5V 和-5V 电压轨会超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。  LMP2231的最大总电源电压为+6V (或+/-3V)、而+/-5V 相当于+10V。  因此、LT2078的一个更好的替代产品也许是 OPA2196、其电源电压范围为+4.5V (+/-2.25V)至+36V (+/-18V)。