This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 阻抗的形式为 Ω|| pF。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261385/impedance-in-terms-of-pf

主题中讨论的其他器件:OPA4340

我们之前曾将 OPA4340 (制造的 CMOS)用于冲击检测应用、但现在我们想使用另一个器件、但无法以 Ω|| pF 的形式比较输入阻抗。

由于大多数数据表都附带了输入电容-共模输入电容、差分输入电容等参数。

请告诉您如何将其转换为 Ω|| pF。 或如何将其与输入阻抗进行比较。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    我不确定我是否理解您的问题。 OPA4340指定了输入阻抗的全部四个参数(见下文)。

    Rin_diff=10 Ω、Cin_diff=3pF

    rin_cm=10T Ω、cin_cm=6pF

    如果您计划使用的器件仅指定了 Cin_diff 和 Cin_cm、但没有指定 Rin_diff 和 Rin_cm、那么对于 CMOS 输入运算放大器、可以安全地假定它们高于1Tohm。

    如果您还有其他问题、请指定您希望使用的确切部件。