This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:LM7322MM/NOPB 的替换器件建议

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2156, LM8272, LM7332, OPA2992, LM7322, OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260789/lm7322-replacement-device-recommendation-for-the-lm7322mm-nopb

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件:LM8272LM7332OPA2992、OPA2156、、 OPA2994

您好!

我的客户使用的是 LM7322MM/NOPB、 但是、传输存在问题。

如果有引脚兼容的新替换器件、请推荐它。

如果没有引脚兼容的产品、请推荐具有最相似功能的最新产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有相同电气特性的引脚兼容器件。

    LM7332、LM8272以及可能的 OPA2992具有一些相似的特性;我不知道它们是否适用于您客户未知的电路。 请参阅 此处进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    OPA2156是另一个可能的替代产品。  

    是"无限上限"驱动所需,这种说法是罕见的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、  

    根据您的应用、LM7322 (采用 DGK 封装)可以替换为 OPA2994 (引脚对引脚):  

    此器件处于预发布状态: POPA2994IDGKR

    下面是一个比较表(请注意、OPA2994的最大值为24V):  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳