This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:反向输入电流方向

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260853/lmh32404-reverse-input-current-direction

器件型号:LMH32404

您好!

LMH32404是否可以将其输入电流信号由光电探测器(而不是灌入)提供?

换言之:

LMH32404是否可以通过将 VCC 连接到0V 并将 GND 连接到-3.3V 来支持流入器件的输入电流?

谢谢

萨里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.1节规定:

    LMH32404器件旨在与采用可拉出或灌入电流的配置连接的光电二极管(PD)(例如雪崩光电二极管(APD))配合使用。 当光电二极管吸收光电流(阳极偏置到负电压、阴极连接到放大器输入)时、快速恢复钳位会在放大器输入过载时激活。 当光电二极管获得光电流(阴极偏置到正电压、阳极连接到放大器输入)时、放大器输入过载时、软钳位将激活。 当软钳位激活时、放大器恢复所需的时间较长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sariel:

    我同意克莱门斯的回答。 请参阅我对此 E2E 主题的回答

    谢谢。

    尼克