This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:如何定义典型值和最大值?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261455/tlv9064-how-we-define-the-typical-value-and-maximum-value

器件型号:TLV9064

大家好、

希望您做得好。

您能告诉我 典型值的数据能​​覆盖多少个比例吗? 最大值可涵盖多少比例?

我们是否有解决这个问题的文档或声明?

BRS、

达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    因此、很多规格要求了解高斯分布的工作原理。  

    典型值表示约68.2%(±σ)。  

    最大值通常为 ±4σ μ F。 在我们筛选出这些器件之前、99.99%的器件都处于该范围内。  

     如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫