This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4171:叠加在输出端的交流信号

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261224/tlv4171-an-ac-signal-superimposed-on-the-output

器件型号:TLV4171

大家好、

客户在使用我们的 TLV4171时遇到问题、您是否有相关经验? 提前感谢。

背景:NTC 采样、当电源板开始工作时、有交流信号叠加在直流信号上、约75kHz、电源板开关频率为30kHz。

输入为黄色波形、输出为蓝色波形。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    这是新设计吗? 是否所有样本都具有此波形? 您能否共享放大器级和负载原理图?