This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084A:运算放大器超出共模范围运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084A, TL084, TL081H, TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260794/tl084a-opamp-operated-outside-of-common-mode-range

器件型号:TL084A
主题中讨论的其他器件: TL084TL081HTL084H

您好!

您好!
考虑到所连接的电流钳位在其共模输入范围之外运行、该电流钳位将调节至多大的电流(如果有)?
连接了 LTspice 和 jpeg。
运算放大器实际上是 TL084A、

TL084系列产品说明书
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084h.pdf?ts = 1692381297170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL084H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加文件。

    在有效的共模输入范围之外、无法保证正常运行。 如果两个输入都超出此范围、那么该器件根本无法正确地确定差分输入电压、因此输出可能会最大限度地饱和至正电源或负电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,请点击这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、共模输入电压范围通常高达 V+。 因此我预计会发生最糟糕的情况是未满足电气特性要求、即失调电压可能略大于6mV。

    只需改用 TL084H (或 TL081H、用于单通道)、它可以保证达到 V+(而且更便宜、失调电压更小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    TL084H 不仅基于输入电压、也是更好的选择。 TL084H 上的输出电压范围将更广。