This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:有关 VDD1上电前的 IN 端子电压的问题。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261143/amc1311-question-about-in-terminal-voltage-before-vdd1-powering-up

器件型号:AMC1311

大家好!

我的一位客户正在考虑将 AMC1311用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:在其系统中、AMC1311"IN"端子在 VDD1上电之前施加1.5V~2V 的电压。
   AMC1311数据表在8.3.1模拟输入部分说明、 如果输入电压 VIN 超过指定的范围
   在绝对最大额定值表中、必须将输入电流限制为绝对最大值
   因为静电放电(ESD)保护已开启。

   在这种情况下、如果"IN"端子的输入电流限制为小于-10mA、AMC1311器件是否可以避免损坏和闩锁?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过10 mA 的电流限制很可能会在发生闩锁之前烧毁二极管(和附近的元件)。  无论如何,当你保持在10 mA 以下,就不会有损坏。

    ESD 保护是从 IN 引脚到 VDD1的二极管。 当输入电压大于 VDD1 + 0.5V 时、电流会流入 VDD1、并可能为与其连接的所有器件部分加电。 我不知道电路是否可以处理这种情况。