This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:设计审查

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261811/opa567-design-review

器件型号:OPA567

您好!

我的客户使用 OPA567设计了 LD (激光二极管)驱动电路(0A~2A)、并通过 TINA 工具检查了右侧显示的仿真结果、如下图所示。

但是、在实现和测试实际电路时、存在一个问题、即它不像仿真结果那样运行、也不输出。

请检查电路是否有问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    下面是我在您的电路上检查的一些事项:

    1. 稳定性-请参阅下面的仿真。  我没有看到任何稳定性问题。
    2. 共模范围- 您的共模信号范围为-0.6V 至0V。  这在范围内:-3.4V < Vcm < 0.1V、因此共模看起来可以。
    3. 输出摆幅限制-对于轻负载和良好的线性响应、输出摆幅限制为0.2V;对于重负载、输出摆幅限制为0.3V。  因此、从技术角度而言、您接近该限值和/或超出了低电流电平的该限值。  您可以确认这是否有问题。  即使施加低电平的电流、二极管电压也急剧升高、因此、只要二极管压降为0.3V 或更大、就应该没问题。
    4. 我已查看使能、Tflag 和 Iflag 引脚的说明。  我认为您使用的这些引脚处于指定的限值范围内。
    5. 我查看了电源配置。  使用负电源和没有正电源是一种不常见的配置、但我实际上在数据表中看不到排除此类运行的任何细节。
    6. 总之、根据数据表或仿真、我没有看到任何问题。  您能描述一下您看到的具体行为吗?  您有一些功能吗?  输出电压电平是多少?  是否使用靠近电源引脚的去耦电容器?  您应仔细检查所有引脚连接、确保没有错误接线。   
    7. 您是否正在连接电源板?  这应该被连接至负电源。
    8. 我目前没有硬件。  不过、一旦您回答了第6项、我就可以订购硬件并在实验中进行设置、然后尝试在实验中复制您的问题。
    9. 以下是我用于上述验证的仿真文件。

    e2e.ti.com/.../opa567_2D00_current-pump-laser-diode.TSC

    e2e.ti.com/.../stability-test-_2D00_-autosave-23_2D00_08_2D00_22-10_5F00_52.TSC

    此致、

    艺术