This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180-Q1:IF 规格符合 DRV8718电流传感器放大器。

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261778/ina4180-q1-if-spec-match-drv8718-current-sensor-amplifier

器件型号:INA4180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA4180INA2180

大家好、

我要确保 INA4180是否可以满足 DRV8718电流传感器放大器的如下规格要求。 客户想要查找2/4通道自动电流传感器放大器。 我们推荐这款器件、您能否与我们一起提供相关的原理图设计和 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hale、

    这里是 INAx180和 DRV8718的内部电流感应放大器的比较。 请注意、从数据表中可以看出、唯一不是直接值的是 VLINEAR 规格。 从技术角度而言、与 INAx180数据表中的值不同的唯一一个因素是增益误差规格的测试条件、即0.5V 至 Vs-0.5V;然而、这是非常保守的测试范围、我始终建议在 Vout = 0.2V 至4.8V 范围内可实现线性。

    DRV INA2180
    规格 TC 最小值 最大值 典型值 最小值 最大值 典型值
    VCOM 范围   -2 VDD+2   0 26  
    增益 00b 9.75 10.25 10      
    01b 19.5 20.5 20 19.8 20.2 20
    10b 39 41 40 49.5 50.5 50
    11b 78 82 80 99 101 100
    tSET 10倍     2.2us ~2-3us
    20倍    
    40倍    
    80倍     3us
    tSLEW       2.5V/μ s 2V/μ s
    VLINE AR   0.25 Vref 至0.25   0.2 VS-0.2  
    VOFF=Vosi VCM=0  +/-1mV    -0.15mV  +0.15mV 25 μ V
    VOFF_D= Vos_漂移 VCM=0  +/-25 μ V/C 10 μ V/C  +/-1uV/C 0.2 μ V/C
    IBIAS VCM=0   100 μ A       0.1 μ A
    Vcm = 5V           50 μ A
    IBIAS_OFF    +/-1uA        +/-0.05 μ A
    CMRR 125°C 72dB   90dB 84dB   100dB
    150°C 69dB   90dB      
    20千赫     80dB     90dB
    PSRR 直流     100dB 87.9588   101.9382
    20千赫     90dB     75dB
    400 kHz     70dB     25dB

    e2e.ti.com/.../DRV8718vsINA2180.xlsx

    此致、

    彼得