This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:需要一个放大器来监测 CT 电流

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262084/ina310a-need-a-amp-to-monitor-the-ct-current

器件型号:INA310A

您好,先生

我需要一个放大器来监测 CT 电流(5V)

您有任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原则上、我们的任何双向电流检测放大器都应该能够做到这一点。 不过、您可以浏览 产品组合 、根据 电流范围、 速度和输出范围等性能要求选择合适的产品

    此致、Guang