This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240的 ESD 保护电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261351/ina240-esd-protection-circuit-for-ina240

器件型号:INA240

尊敬的 TI 专家:

 在本例中、我们确实需要为 INA240提供额外的 ESD 保护电路。 我们的 INA240配置基于以接地为基准的输出拓扑。 我们知道、 正如 INA240数据表中所述、HBM VESD 为2000V。 如果我们希望使用外部电路大大增强 ESD 保护、您会建议哪种类型的保护拓扑和元件、从而使 电流感应应用也不会受到影响?

 在本例中、ESD 浪涌来自 GND。 间接对 GND 施加负电压电击时、INA 被损坏。

此致、

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    根据正常工作条件下所需的输入电压范围、外部 ESD 保护可以很简单、就像一个将输入电压钳制到略低于接地电压的单个 TVS 二极管一样。 这应该足以抑制您担心的负 ESD 放电。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang

     是的、我理解并同意您的说法、但我同时仍担心 INA240测量的准确性。 建议使用的电容和泄漏电流 您会说、对于差分输入、每个放置的 tVS 二极管。 从而使电路仍能容忍并保持良好的精度。 在本例中、我们要测量与24V 电源轨串联的2毫欧采样电阻两端的电压、并且我们每5秒测量一次速度。  如果您有更多建议选择 TVS 二极管或需要注意的任何其他预防措施、例如噪声注意事项。 请告诉我们。 再次感谢。

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    在特定使用条件下、INA240每个输入引脚的输入偏置电流约为100uA。 TVS 二极管的泄漏通常远低于此水平。

    我认为二极管相关的电容或泄漏电流不会对精度产生影响。

    此致、Guang