This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:I2C HDDAT

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260804/ina226-q1-i2c-hddat

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

I2C 可以正确通信、MCU 是主器件、INA226是从器件。

写入时、示波器测得的 HDDAT 时间(从 SCL 下拉至 SDA 跳变时间)为1.712us。 然而、INA226技术规格中给出的 HDDAT 范围是10-900ns、要求与实际结果之间存在很大的差距、请帮助确认这种现象是否可接受。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  


    这是有效的、因为它是来自 MCU 的写入命令。  

    此致!  

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    那么、您的意思是表3是 INA226发送的 I2C 规范要求、而不是接收到的 I2C 信号的要求、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    表3混合了与 INA226之间发送的信号的时序规格。 HDDAT 规格专门用于 MCU 写入 INA226。

    此致!  

    穆罕默德