This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何实现单端输出应用的差动输入

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260959/how-to-achieve-differential-input-to-single-ended-output-application

主题中讨论的其他器件:OPA1622

您好,先生

 您能为我介绍一下运算放大器还是 DAC 吗?

我有一个适用于 MIC (MEMS)差动输入至单端输出的设计应用、我想它有一个微型封装、  

其实,我访问过一些网站,我不确定哪一个适合我,

您能提供一些关于您的想法或建议的反馈吗? 如果您分享了一些东西、请表示赞赏。  

谢谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny:

    将差分信号转换为单端信号的最简单方法是使用差分放大器配置、如 OPA1622中所示-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,谢谢